欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测量仪器的介绍1-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-7)

  • 2020.03.26 22:43:55
  • 米思米
  • 1687
点击收听全文语音朗读

· 2种驱动源

· 电机的种类和特征

· 电机的控制系统

   在连载3次的“面向机械设计员的机电一体化讲座”中,
   现在将机械设计员必须掌握的控制相关知识分为“检测”、“测量”、以及“运行”这三类,逐一进行说明!
   本月说明“运行”。

 什么叫驱动?

   给机器或装置提供动力并让该机器(或装置)运行叫“驱动”。
   换句话说,使设备运行,也就是说让它运行的动力是必要的。
   产生该动力的(驱动源)各式各样,但汽缸等使用的气动设备、电动等,大家是不是也很熟悉。

 

   这些基本上是通过给予“动力” 能源来“运动”的运动产生方式,
   当在嵌入某些装置中的情况下,有必要使用电器信号来控制。

  

   本次对“气动”和“电动”这两种进行说明。

2种驱动源

   1. 气动

   将空气作为驱动源的代表性设备有气缸。
   气缸通过将压缩空气能源转换成直线运动来传达动力。
   气缸的驱动源是空气,但使用电磁阀控制动作。
   下图是控制系统的连接例。

 

<控制系统的连接例>

测量仪器的介绍1-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-7) 

 

   一般来说,多使用复动型汽缸,配管方面,气缸是在IN和OUT侧配管。
   在该IN侧或者OUT侧起到切换空气流动作用的就是电磁阀。
   此外,例如,还有紧急情况下关闭空气,使气缸处于自由状态的电磁阀。

 

   2. 电动

   电机将电能转换成机械能源并传达动力。
   将电机作为驱动源的设备,在以下所示的各种各样的场合中使用。

 

<电机的应用场合>

1. 多点精密定位

2. 控制速度(包括加速和减速)

3. 旋转

4. 搬运

 

   电机有很多用途,种类也很多。
   下一页将对电机的种类和特征进行说明。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities